{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la solution proposée pour le contrôle d'isolement dans les Locaux à usage médical (les hôpitaux)?

Pour les Locaux à usage médical,une gamme de produits dédiée aux salles critiques dans les hôpitaux, conforme à la norme CEI60364-7-710.

Veuillez trouver ci-dessous un exemple d'architecture:

Cela vous a-t-il été utile ?