{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Le voyant ON de la CPI (contrôleurs permanents d’isolement ) type IM20 est rouge, qu’est ce qu'il indique?

Le voyant ON rouge indique une erreur qui concerne l’un des cas suivants :
 coupure du circuit d’injection,
 autotest incorrect,
 défaut de l’appareil,
 capacité trop élevée (C > 60 μF (ou > 150 μF avec adaptateur HT)).

Cela vous a-t-il été utile ?