Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
A la mise sous tension, la CPI type IM20 n'affiche rien,quelle est la cause?
Veuillez trouver ci-dessous les causes probables et les solutions proposées :
1- L'appareil n'est pas alimenté.-------> Vérifier la présence de l'alimentation auxiliaire.
2- L'alimentation auxiliaire est non conforme.------> Vérifier la valeur de la tension auxiliaire : U = 110...480 Vac.
1- L'appareil n'est pas alimenté.-------> Vérifier la présence de l'alimentation auxiliaire.
2- L'alimentation auxiliaire est non conforme.------> Vérifier la valeur de la tension auxiliaire : U = 110...480 Vac.
Cela vous a-t-il été utile ?