{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les fonctions des blocs différentiels Vigi iC60 (type A)?

Lorsqu’il est associé à un disjoncteur iC60, le bloc Vigi iC60 offre les fonctions suivantes :
  • protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct (30 mA),
  • protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect (> & = 100 mA),
  • protection des installations contre les risques d’incendie (300 mA ou 500 mA).

Cela vous a-t-il été utile ?