Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les fonctions des blocs différentiels Vigi NG125 (type A)?
Lorsqu’il est associé à un disjoncteur NG125, le bloc Vigi NG125 offre les fonctions suivantes :
- protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct (30 mA),
- protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect (> & = 300 mA),
- protection des installations contre les risques d’incendie (300 mA ou 500 mA)
Cela vous a-t-il été utile ?