{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les fonctions des blocs différentiels Vigi NG125 (type SI)?

Lorsqu’il est associé à un disjoncteur NG125, le bloc Vigi NG125 offre les fonctions suivantes :
  • protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct (30 mA),
  • protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect (> & = 300 mA),
  • protection des installations contre les risques d’incendie (300 mA ou 500 mA).
Les types SI sont adaptés pour fonctionner dans les ambiances présentant :
  • D’importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre
rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, convertisseurs de
fréquence, présence d’appareillage incorporant des filtres antiparasites du type
éclairage, micro-informatique, etc.
  • Des sources d’aveuglement :
  1. présence d’harmoniques ou de réjection de fréquence élevée,
  2. présence de composantes continues : diodes, ponts de diode, alimentations à découpage, etc.
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de foudre, manœuvre d'appareillage sur le réseau, etc.)

Cela vous a-t-il été utile ?