{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

L’écran de ma CPI type IM20 affiche “RUPTURE DE CONNEXION” et le voyant ON est rouge .Quelle est la raison?

Les causes probables sont comme suit:
  1. Aucune installation électrique n’est connectée au panneau électrique dans le cadre de la mise en service.
  2. Le fil d’injection ou le fil de terre du Vigilohm est coupé.
  3. Le Vigilohm considère le réseau électrique de faible capacité et de résistance élevée comme une injection déconnectée
Veuillez suivre les actions suivantes:
  • Vérifier le raccordement sur le bornier d’injection (bornes 1 et 3) et relancer l'autotest.
  • Désactiver la fonction au cours de la mise en service.

Cela vous a-t-il été utile ?