{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

L’alarme « OPC/Nr ALARM » s’affiche sur l’ecran du relai Varplus logic, quelle est la solution proposée ?

Cette alarme apparait quand le maximum de cycles de fonc­tionnement a été dépassé.

Veuillez vérifier la valeur de capacitance et remplacer les condensateurs si la valeur est en deçà du seuil de tolérance. Remplacez les contacteurs si le nombre de cycles de fonctionnement a atteint la limite recommandée

Cela vous a-t-il été utile ?