{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Message « AUTO » s’affiche sur l’ecran du relai Varplus logic,sans aucune indication, quelle est la solution proposée ?

La cause probable:  les relais ne commutent pas.

Solution : Dans le menu SETUP/100, la sélection pour le PFC est réglée sur OFF ou sur HOLD ; le rapport de TC n’est pas défini ; la température est trop élevée ; le courant est < 15 mA ; la tension, le THDU ou le ratio de surcharge en courant est hors tolérance.


Cela vous a-t-il été utile ?