{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Le contrôleur Varplus logic est utilisé dans un système qui connaît des variations rapides des conditions de charge, ce qui nuit à la reconnaissance automatique des gradins. Quelle est la raison de ce probleme?

Pour résoudre ce problème, désactivez la reconnaissance des gradins et saisissez les tailles des gradins manuellement.
Procédure :
1. Arrêtez le contrôle : dans le menu 100 (menu de démarrage rapide),réglez le paramètre « PFC » sur Off.
2. Dans le menu avancé, réglez le paramètre 308 (reconnaissance desgradins activée) sur No.
3. Saisissez les taille des gradins : dans le menu avancé,paramètre 402, réglez la valeur nominale des condensateurs connectés.
4. Sélectionnez le type de gradin : dans le menu avancé, paramètre 403, réglez tous les gradins automatiquement contrôlés sur AUTO.

En cas de problèmes de détection des gradins, il arrive que le contrôleur règle par erreur un gradin connecté sur Foff.
Il importe donc de contrôler le type de chaque gradin dans le paramètre 403.
Tous les gradinscontrôlés automatiquement doivent avoir le type de gradin AUTO.

Cela vous a-t-il été utile ?