{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Varplus logic,Quelle sont les étapes à suivre lors de l’apparition des Alarmes de perte de puissance et de battement?

Lorsqu’un gradin a perdu plus de 25 % de sa puissance initiale ou est détecté en battement, le contrôleur PFC bloque le gradin (Foff).
Pour réinitialiser un gradin :
1. Déterminez la cause de la perte de puissance ou du battement et résolvez le problème.
2. Réinitialisez manuellement la taille nominale du gradin. Sélectionnez le gradin dans le menu 402, puis sélectionnez la taille nominale du gradin.
3. Dans le menu avancé, paramètre 403, sélectionnez le gradin à l’aide des touches ▼/▲. Appuyez sur la touche ► pour confirmer, puis appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le type AUTO.
4. Si vous remplacez le contacteur du gradin, dans le menu avancé, paramètre 404, sélectionnez le gradin à l’aide des touches ▼/▲. Appuyez sur la touche ► pour confirmer, puis réglez le cycle de
commutation accumulé sur 0.

Cela vous a-t-il été utile ?