Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la tension maximum par pôle pour iC60, C120, NG125 et C60H-DC?
Les offres C60 (ou iC60) sont compatibles avec 60 V DC par pôle.
Les offres C120 / NG125 sont compatibles avec 125V DC par pôle
L'offre C60H-DC est compatible à 250V DC par pôle.
Les offres C120 / NG125 sont compatibles avec 125V DC par pôle
L'offre C60H-DC est compatible à 250V DC par pôle.
Cela vous a-t-il été utile ?