{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les fonctions du disjoncteur différentiel monophasé SPN N Vigi?

Le disjoncteur différentiel monophasé SPN N Vigi assure :
  • la protection des personnes contre les contacts directs et indirects (30 mA)
  • la protection complète des circuits terminaux (contre les surintensités et les défauts d’isolement)
  • la sécurité par le sectionnement de la phase et du neutre
Les disjoncteurs différentiels SPN N Vigi de classe A sont sensibles à la composante continue pulsée..

Les déclenchement sur des courants de défaut à la terre, de court-circuit et de surcharge sont signalés par la position OFF de la manette.

Un bouton-poussoir de test "T" est situé en face avant du dispositif. Il sert à tester le bon fonctionnement du produit

Cela vous a-t-il été utile ?