{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Peut on utiliser iID dispositif à courant résiduel (RCD) A9R91225 dans un 110 V AC réseau?

Ce n'est pas possible de utiliser RCD qui fonctionne en 220 V AC en 110 V AC réseau electrique. Le bouton de test ne fonctionne pas parce que le tension minimum de la circuit interne de ce mécanisme est 189V.

Cela vous a-t-il été utile ?