{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la tension de fonctionnement du bouton de test du RCD iID?

La tension de fonctionnement de Acti9 iID est:
- Acti 9 iID 2P 220 V ---> Tension de fonctionnement du test : 189V-283V
-Acti 9 iID 4P 400 V ---> Tension de fonctionnement du test : 315V-473V
-Acti 9 IID 2P A 110V ---> Tension de fonctionnement du test : 76V-113V
-Acti 9 IID 4P A 230V ---> Tension de fonctionnement du test : 177V-264V

Cela vous a-t-il été utile ?