{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible d'installer l’interverrouillage électrique seulement (avec IVE) sans l'interverrouillage mécanique?

Il faut utiliser l’interverrouillage électrique en association avec un système d’interverrouillage mécanique. En outre, les relais qui envoient l’ordre de fermeture aux disjoncteurs “N” et “R” doivent être interverrouillés  mécaniquement et/ou électriquement afin de les empêcher de donner des ordres de fermeture simultanés.

Cela vous a-t-il été utile ?