{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction de l'intercalaire pour iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, Reflex iC60, RCA, ARA, iSW?

Sert à :
  • compléter les rangées
  • séparer les dispositifs
Largeur : 1 pas de 9 mm

Permet le cheminement des câbles d’une rangée à une autre (au-dessus et au-dessous), jusqu’à 6 mm2












Schneider Electric Francophone Africa

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus