{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction du dispositif de cadenassage pour DT60?

Sert à cadenasser un disjoncteur en position "ouvert" ou "fermé".
  • Diamètre du cadenas : 8 mm maxi
  • Le verrouillage en position ON n’empêche pas le déclenchement du disjoncteur en cas de défaut
  • Sectionnement : en conformité avec la norme CEI/EN 60947-2.





    ​​

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus