Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la fonction des cache-bornes disjoncteur différentiel pour NG125?
- Installation : se monte en amont du disjoncteur et en aval du bloc Vigi
- Tension d’isolement entre phases Ui = 1000 V
- Protection contre les contacts directs : IP40
- Classe II dans des coffrets métalliques ou plastiques (jusqu’à 440 V)
- Plombage possible (diamètre maxi : 1,2 mm)
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :