{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Dans la gamme Pratika, qu'est-ce que la "position d'horloge de contact" (clock position of contact) indique?

La signification de "Position de contact de l'horloge" (par exemple: 4H, 6H, 9H) indique simplement la position de la terre. Conformément à la norme CEI 60309-2, la valeur est déduite de la position de l'alvéole de terre, par comparaison à un cadran d'horloge, le socle de prise de courant ou la prise mobile étant vu de devant et la rainure étant sur la sixième heure.

Veuillez vérifier l'extrait ci-joint du catalogue (page 62).

Pièce(s) jointe(s)

Clock position.pdfClock position.pdf [351.96 KB]

Cela vous a-t-il été utile ?