{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la différence entre les disjoncteurs 3P3D et 3P2D NSX?

Le MCCB 3P2D (Un disjoncteur 3 pôles avec détection 2 pôles) a un pôle vide, il n'a que deux contacts d'alimentation à l'intérieur même si le produit ressemble à un MCCB 3P. Le 3P2D peut être utilisé pour des applications monophasées, pour contrôler et protéger la phase et le neutre.
Le MCCB 3P3D (Un disjoncteur 3 pôles avec détection 3 pôles) est un MCCB 3P et protège ses 3 terminaux et pas seulement 2 terminaux comme 3P2D.

Cela vous a-t-il été utile ?