{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Pourriez vous me dire si il existe une référence d’auxiliaire type contact additif OF pour interrupteur différentiel comme R9PRA240? Est ce que R9PDA est adaptable?!

Non, le contact auxiliaire R9PDA - OF ne peut pas s'associer à l'interrupteur différentiel Resi9 XP ref.R9PRA240 - 2P 40A 30mA A et il n'y a pas d'autre auxiliaires qui peuvent dessus.
L'auxiliaire R9PDA peut être associé au disjoncteur différentiel Resi9 XP ref.R9PDCF32 - 1P+N C 32A 30mA Fsi qui peut remplacer l'interrupteur différentiel.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus