{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quels sont les types des verrouillages disponibles avec les cellules SM6?

Le tableau suivant indique les types des verrouillages disponibles avec les cellules SM6 pour chaque types  de cellules.

Merci de noter qu'outre les verrouillages fonctionnels, chaque sectionneur ou interrupteur comporte :
••des dispositifs de cadenassage prévus par construction (cadenas non fourni)
••4 préperçages destinés à recevoir chacun une serrure (fournie sur demande) pour des verrouillages éventuels par serrures et clés.
SM6 verrouillage

Cela vous a-t-il été utile ?