Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Dans le Masterpact embrochable, si je n'ai pas besoin de surveiller les contacts CD, CE et CT , doit-on installer le module IO ?
Le probleme: doit-on installer le module IO dans Masterpact embrochable?
Environment: Masterpact NW chassis
Resolution: Vous n'avez pas besoin d'installer le module IO. Ce n'est pas une obligation mais c'est préférable. En effet, si vous n'avez pas de CCM ou de module IO, lorsque vous embrocher le disjoncteur, il disparaît de la ligne Modbus et le système de supervision signale une alarme "time out". Lorsque vous installer d'un module CCM ou IO, ce module est toujours connecté au Modbus.
Environment: Masterpact NW chassis
Resolution: Vous n'avez pas besoin d'installer le module IO. Ce n'est pas une obligation mais c'est préférable. En effet, si vous n'avez pas de CCM ou de module IO, lorsque vous embrocher le disjoncteur, il disparaît de la ligne Modbus et le système de supervision signale une alarme "time out". Lorsque vous installer d'un module CCM ou IO, ce module est toujours connecté au Modbus.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
En savoir plus