{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-ce qu’il y a des déclenchements de surtension dans la gamme Acti9 ?

Question : Déclencheur à seuil de tension
Environnement : Acti9 - iMSU
Résolution : Oui, nous avons iMSU A9A26500. Il Coupe l’alimentation par l’ouverture du dispositif auquel il est associé lorsque la tension phase/neutre est dépassée (perte de neutre). Pour un réseau tétraphasé, utiliser trois auxiliaires de déclenchement iMSU.
Il fournit :
  • Protection des équipements contre les surtensions sur le réseau électrique (rupture du conducteur neutre).
  • Surveillance de la tension entre le conducteur de phase et le conducteur neutre.

Cela vous a-t-il été utile ?