Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Modbus 2.0 IE10 pout Windows Vista Business Edition 32 nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le...
Quelles sont les médias possibles permettant d'accéder au programme du module logique Zelio ?
La connexion au module Zelio Logic 2 est réalisée via :    le câble de programmation série SR2CBL01 ou le câble de programmation USB SR2USB01 ou l'adaptateur...
Quel port de communication série de l'XBTGT est-il conseillé d'utiliser pour établir une liaison vers un automate en RS485 ?
Pour une liaison RS485 (en 2 fils), il est possible d'utiliser indifféremment le port COM1 (prise SUB-D9) ou le port COM2 (prise RJ45) du terminal...
Comment paramétrer le logiciel TwidoSuite pour établir une connexion avec l'automate via le convertisseur TSXCUSB485 ?
Lors de l'utilisation du convertisseur TSXCUSB485, il est nécessaire de configurer TwidoSuite pour qu'il se connecte à l'automate via le port COM...
Comment éviter de perturber la communication entre un TSX37 et un XBTGT lors de la connexion d'une console de programmation ?
Un terminal magelis XBTGT est connecté à la prise AUX d'un automate TSX37. Le protocole de communication utilisé est le protocole Unitelway et la...
Quel couplage adopter (triangle ou étoile) lors du câblage du moteur asynchrone triphasé par rapport au réseau électrique d'alimentation ?
 Un moteur asynchrone triphasé est constitué de 3 enroulements statorique décalé de 120°, chaque enroulement se caractérise par une tension nominale. ...
Pourquoi la connexion entre un automate TSX Micro et un PC avec le cordon TSXPCX1031 fonctionne t-elle correctement en position "TER Direct" mais ne fonctionne pas en position "TER Multi" ?
Lorsqu'un PC n'est pas équipé de port série, il est possible d'établir la connexion avec un automate en utilisant le cordon série TSXPCX1031 ainsi...
Le cordon TSXPCU1030 permet-il de connecter un PC avec le logiciel Twidosuite à un automate TWIDO ?
Non, le TSXPCU1030 ne convient pas pour une connexion à un automate TWIDO, il faut utiliser le cordon TSXPCX1031 pour un PC avec un port série ou...
Quel est le brochage du cordon XBTZ968 ?
Voici le brochage du cordon XBTZ968 :
Est-il possible de programmer un automate Twido via le port série 2 optionnel ?
Tous les automates de la gamme Twido sont dotés d'un port série 1 de communication RS485. Tous, sauf les automates TWDLCAA10DRF et TWDLCDA10DRF, peuvent...
Résultats 1 - 10 sur 65