Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Modbus 2.0 IE10 pout Windows Vista Business Edition 32 nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le...
Le variateur ATV312 sur CANopen est-il pris en charge par MFB sous Unity Pro ?
Oui, le variateur ATV312 sur CANOpen est pris en charge par MFB (Motion Function Blocks ) sur les plates-formes Modicon M340 et Premium à partir de...
Est-il possible de convertir une application PL7-2 d'un automate TSX17 vers une application Unity Pro pour M340 ?
Oui. La conversion d'une application PL7-2 vers Unity Pro nécessite dans un premier temps d'utiliser le convertisseur PL7-2 intégré à PL7 Pro/Junior/Micro,...
Quel est le driver à utiliser pour installer le convertisseur USB/Série TSXCUSB485 ?
Le convertisseur TSXCUSB485 n'a pas de driver spécifique, comme c'était le cas pour l'ancien cordon USB TSXPCX3030. Pour installer correctement le...
Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Unitelway 1.10 IE22 pour Windows 2000 / XP nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Unitelway...
Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Unitelway V2.0 IE10 pour Windows Vista Business Edition 32 nécessaire aux différents logiciels Schneider...
Sur un afficheur Magélis XBTGT équipé d’un port USB, comment installer une version de Runtime inferieure à celle de Vijeo Designer ?
Symptome: Sous Vijeo Designer, lorsque l'on souhaite charger un Runtime de version inférieure dans un XBTGT, le message suivant apparaît : Vous tentez...
Qu'est-ce que l'autocontrôle ?
  Définition C’est l’action de surveiller constamment si les entrées et sorties de sécurité de la boucle de sécurité (Arrêt d'Urgence, Interrupteur...
Est-il possible de migrer un processeur Premium PL7 vers Unity ?
Oui. Certains processeurs Premium compatibles avec le logiciel PL7 ont la possibilité de migrer de manière à devenir compatible avec le logiciel Unity...
Comment configurer via le logiciel SOMOVE un variateur ATV31, ATV312, ATV320, ATV61, ATV71 communiquant en CANOPEN ?
Pour pouvoir simultanément : configurer les variateurs   ATV312 , ATV320, ATV61, ATV71, Lexium05 et Lexium32 via le logiciel SoMove installé sur un...
Résultats 1 - 10 sur 17