Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Quelle est l'utilité du module de communication Ethernet 499TWD01100 ?
Le module TwidoPort 499TWD01100 est une interface Ethernet facile à utiliser et dédiée au contrôleur programmable Twido de version 3.0 ou supérieure,...
A quoi correspondent les filtres de classe A et filtres de classe B intégrés dans les variateurs Altivar (ATV) ?
Environnement CEM et filtre d'entrée CEM Les environnements en CEM  qu'ils soient industriels ou tertiaires sont décrits par des normes et Schneider...
Comment obtenir le certificat de conformité "VDE 0126" pour les onduleurs SunEzy ?
Le certificat de conformité "VDE 0126", pour les onduleurs SunEzy, est présenté en pièce jointe.
Comment obtenir la notice des onduleurs SunEzy 2000 / 2800 / 3000 / 4000 et 400E ?
La notice des onduleurs SunEzy 2000 / 2800 / 3000 / 4000 / 400E est disponible en pièce jointe.
Comment récupérer l'application d'un afficheur Magelis type XBTGT avec Vijeo Designer ?
La récupération d'une application dans un afficheur n'est possible qu'à deux conditions : l'afficheur doit être équipé d'une carte Compact Flash lors...
Quel couplage adopter (triangle ou étoile) lors du câblage du moteur asynchrone triphasé par rapport au réseau électrique d'alimentation ?
 Un moteur asynchrone triphasé est constitué de 3 enroulements statorique décalé de 120°, chaque enroulement se caractérise par une tension nominale. ...
Pourquoi la connexion entre un automate TSX Micro et un PC avec le cordon TSXPCX1031 fonctionne t-elle correctement en position "TER Direct" mais ne fonctionne pas en position "TER Multi" ?
Lorsqu'un PC n'est pas équipé de port série, il est possible d'établir la connexion avec un automate en utilisant le cordon série TSXPCX1031 ainsi...
Comment accéder directement aux états des E/S d'automates en communication Modbus avec un afficheur Magelis ?
Lors d'une communication entre un automate Quantum, Premium, TSX Micro, Twido ou Momentum avec un afficheur Magelis via le protocole Modbus, il est...
Quelle est la périodicité de remplacement de la pile de sauvegarde de la mémoire RAM interne des automates TSX Premium ( TSX57 )?
Sur les automates TSX Premium, la sauvegarde de la mémoire RAM interne est assurée par une pile de référence TSXPLP01. Cette pile est située sur le...
Quels sont les câbles permettant le raccordement entre un répartiteur LU9GC3 et équipements type ATV ou Tesys U ?
Les références des câbles de raccordement entre un LU9GC3 et des équipements type ATV ou Tesys U sont : VW3A8306D30 : 1 RJ45 - 1 extrémité dénudée...
Résultats 1 - 10 sur 100