Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Comment synchroniser la date et l'heure d'un terminal Magelis programmé par Vijeo Designer avec celles d'un automate Premium Unity ?
Ci-dessous un exemple de méthode permettant de synchroniser la date et l'heure d'un terminal Magelis ( XBTGT, XBTGK,...) avec celles d'un automate...
Quelle est la syntaxe de l'adresse IP dans un bloc READ_VAR ou WRITE_VAR sous Unity Pro avec un M340 ?
La syntaxte à respecter pour indiquer l'adresse IP de l'équipement Modbus TCP/IP vers lequel la fonction READ_VAR ou WRITE_VAR doit communiquer est...
Comment réaliser une requête READ_VAR en langage ST sous PL7 Pro et UNITY?
En langage ST, sous PL7 Pro, une requête READ_VAR s'écrit : READ_VAR(Address, Object_Type, First_Object, Object_Number, Receiving_Array,Management_Param);...
Comment configurer l'ATV12 en communication Modbus ?
Pour que le variateur ATV12 puisse être commandé par sa voie de communication Modbus, il est indispensable de :   renseigner les caractéristiques...
Dans l'ATV32 Comment acceder le parametre PID?
Il est possible d'accéder aux paramètres décrits sur cette page via les menus suivants: DRI- > CONF > FULL > FUN Ci-joint le parametrage.  
Dans l'ATV32 cmment faire le REGLAGES USINE?
Il est possible d'accéder aux paramètres décrits sur cette page via les menus suivants : DRI- > CONF > GFS [Retour REGLAGES USINE] Ci-joint la page...
Résultats 1 - 6 sur 6
  • 1