Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le brochage du cordon XBTZ968 ?
Voici le brochage du cordon XBTZ968 :
Comment accéder directement aux états des E/S d'automates en communication Modbus avec un afficheur Magelis ?
Lors d'une communication entre un automate Quantum, Premium, TSX Micro, Twido ou Momentum avec un afficheur Magelis via le protocole Modbus, il est...
Est-il possible de programmer un automate Twido via le port série 2 optionnel ?
Tous les automates de la gamme Twido sont dotés d'un port série 1 de communication RS485. Tous, sauf les automates TWDLCAA10DRF et TWDLCDA10DRF, peuvent...
Quelle est la périodicité de remplacement de la pile de sauvegarde de la mémoire RAM interne des automates TSX Premium ( TSX57 )?
Sur les automates TSX Premium, la sauvegarde de la mémoire RAM interne est assurée par une pile de référence TSXPLP01. Cette pile est située sur le...
Quelles sont les actions de Schneider Electric en termes de Développement Durable ?
Retrouvez toutes les actions menées  et  la stratégie adoptée par Schneider Electric en termes de Développement Durable en cliquant sur le lien suivant...
Quels sont les câbles permettant le raccordement entre un répartiteur LU9GC3 et équipements type ATV ou Tesys U ?
Les références des câbles de raccordement entre un LU9GC3 et des équipements type ATV ou Tesys U sont : VW3A8306D30 : 1 RJ45 - 1 extrémité dénudée...
Comment configurer un PC et un coupleur TSXETY4103 afin d'autoriser une connexion entre PL7 Pro et l'automate Premium via Ethernet ?
Pour établir une connexion Ethernet entre PL7 et un Premium, l'utilisation du driver XIP coté PC est requise. Exemple de configuration simple avec...
Quels sont les accessoires nécessaires pour transférer une application dans un XBTF sous XBTL1000 via le port USB du PC ?
Il faut disposer : du convertisseur USB / RS232 TSXCUSB232, du cordon XBTZ915, de l'adaptateur XBTZ962.
Quel est le paramétrage à respecter pour établir une communication Modbus entre un Twido et un afficheur Magelis XBT H,HM,P,PM,E ?
La connexion de l'automate Twido avec les anciennes gammes d'afficheurs Magelis XBT H,HM,P,PM,E via le cordon XBTZ968 doit respecter la configuration...
Comment raccorder le cordon XBTZ915 entre un afficheur XBTF et un PC ?
Le cordon de transfert XBTZ915 est muni d'une prise Sub-D9 à une extrémité et d'une prise Sub-D25 à l'autre. Le raccordement à l'afficheur nécessite...
Résultats 21 - 30 sur 100