Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de convertir une application PL7-2 d'un automate TSX17 vers une application Unity Pro pour M340 ?
Oui. La conversion d'une application PL7-2 vers Unity Pro nécessite dans un premier temps d'utiliser le convertisseur PL7-2 intégré à PL7 Pro/Junior/Micro,...
Quel est le brochage du cordon XBTZ9780 ?
Voici le brochage du cordon XBTZ9780 :
Est-il possible d’offrir des serrures Castell,sur disjoncteur MVS
MVS sont compatible avec Serrures Castell,en demandant la kit d’adaptation référence 64927
Quelle est la tension maximale pour le fonctionnement que le disjoncteur différentiel (RCD) peut supporter?
Selon la CEI pour la Protection différentielle (IEC61008 pour les Interrupteurs différentiels et  IEC61009 pour les disjoncteurs différentiels), la...
Comment peut-on surveiller la tension des 3 phases en utilisant iMSU
Pour la surveillance d’un réseau tétraphasé, il faudrait utiliser 3 iMSU comme indiqué dans la page du catalogue jointe.
Quand est-ce que l'écran LCD de la micrologic P est éteint
Tant que le disjoncteur de la  P  est fermé,la tension du reseau alimente la micrologic. même si la tension est moin que 0.2In,l’ecran eat capable...
Le Vigilohm IM400 signale un défaut d’isolement mais mon réseau ne montre aucun signe de comportement anormal.Merci de nous renseigner l'action convenable.
Les Causes probables: 1-  Le seuil d’alarme de défaut d’isolement n’est pas adapté------> Merci de vérifier la valeur du seuil d’alarme d’isolement....
J'ai créez délibérément un défaut d’isolement, mais le Vigilohm IM400 ne détecte pas le défaut.Que peut-être la cause?
Les Causes probables: 1- La valeur de résistance utilisée pour simuler le défaut est supérieure à la valeur du seuil de défaut.------->  Merci de...
A la mise sous tension,le Vigilohm IM400 n’affiche rien.Quelle est la raison ?
Les Causes probables:  1-L’appareil n’est pas alimenté---> Merci de vérifier la présence de l’alimentation auxiliaire. Ou 2-L’alimentation auxiliaire...
Le Vigilohm IM400 signale un défaut d’isolement mais mon réseau ne montre aucun signe de comportement anormal.Merci de nous renseigner l'action convenable.
Les Causes probables: 1-  Le seuil d’alarme de défaut d’isolement n’est pas adapté------> Merci de vérifier la valeur du seuil d’alarme d’isolement....
Résultats 31 - 40 sur 100