Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le remplacement du Hygrostat type HS300
Le remplacement de l’Hygrostat type HS300 est la référence NSYCCOHY230VID   Merci de noter que le nouvel Hygrostat possède les mêmes caractéristiques...
Quel est le remplacement du ventilateur Himel VF625N
Le remplacement du ventilateur Himel VF625N est la référence NSYCVF850M230PF
Est-il possible d'utiliser une CPI type IMD-IM10 pour la surveillance de l'isolement des départs moteurs
Le IMD-IM10 surveille le réseau complète, non pas le moteur seulement, à condition que le régime de neutre soit IT. Pour la surveillance du niveau...
Est ce qu'il y a dans l'offre Schneider une Passerelle DeviceNet / Modbus RTU?
Nous avons la passerelle LUFP9,qui  permet à un maître situé sur un réseau DeviceNet de dialoguer avec les esclaves d’un réseau Modbus RTU. Il s'agit...
Comment protéger les interrupteurs Basse Tension ?
Tous les interrupteurs doivent être protégés par un dispositif de protection contre les surintensités, situé en amont. Les tableaux des "compléments...
Quelle est la différence entre Déclencheurs magnétothermiques compensés et non compensés ?
Les déclencheurs magnétothermiques compensés comportent un bilame compensé en température qui garantit le déclenchement à la valeur de réglage du...
Quelle est la fonction de L’interrupteur de mise à la terre Masterpact et comment peut-il assurer la sécurité de l'opérateur?
L’interrupteur de mise à la terre Masterpact est utilisé pour interconnecter et mettre à la terre les conducteurs des phases et du neutre d’une installation...
Est-il possible to modifier l'insert du poignée Spacial SF par Serrure à clé 455?est-il nécessaire de commander l'adaptateur réf. NSYLADP
Pour modifier l'insert du poignée Spacial SF par Serrure à clé 455,merci de commnader le Barillet cylindrique serrure à clé 455 référence NSYIN4551...
Quelle type de protection est recommndée pour les transformateurs pour locaux à usage médical BT/BT?
Afin d'assurer la continuité de service en cas de surcharge; et conformément à la norme CEI 61558-2-15 en vigueur,  la protection thermique est gérée...
Quelles sont les catégories d'environnement aux quelles sont conformes les disjoncteurs NSX,NS et Masterpact ?
Veuillez trouver ci-dessous les catégories d'environnement pour chaque disjoncteur : NSX --> catégorie d’environnement 3C1 and 3C2 ( selon la norme...
Résultats 51 - 60 sur 100