Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que le Bloc différentiel pour ancienne gamme Compact NS est compatible avec le disjoncteur NSX?
le Bloc différentiel pour ancienne gamme Compact NS n'est compatible avec le disjoncteur NSX.
Quel est le temps de réponse des dispositifs différentiels haute et moyenne sensibilité ?
Le temps de réponse d’un dispositif différentiel est le temps s’écoulant entre l’apparition d’un courant de fuite dangereux et la mise hors service...
Est-il possible de tester les protections de tension de l’unité de contrôle Micrologic en utilisant la mallette test (FFTK)?
La mallette test (FFTK) est utilisée pour tester les protections courant seulement. Une autre mallette sert à tester les protections de tension :VTK...
Est-ce qu'il y a un disjoncteur avec protection anticorrosion?
Le Masterpact NW avec protection anticorrosion est conçu pour fonctionner dans les ambiances chargées en dérivés sulfureux que l'on rencontre dans...
Est-ce que l'interface IFE supporte la topologie en anneau?
Le commutateur intégré de l'interface IFE ne prend pas en charge la topologie en anneau étant donné que l'interface ne dispose pas de la fonctionnalité...
Est-il possible d’inhiber la protection Long Retard de l'unité de contrôle Micrologic pour NS/NT/NW?
Vous avez la possibilité de restreindre la plage de réglage du seuil Ir ou d’inhiber la protection Long Retard en changeant le calibreur Long Retard...
Quand la trousse d'essai fftk est mise sous tension,Le logo tournoyant de Schneider reste sur l'écran d'interface plus de 15 secondes.Quelle est la cause?
Veuillez trouver les causes possibles et leur solutions: 1-Le sélecteur de tension est réglé pour 230 Vca mais une tension de 115 Vca est fournie------------->...
Est-il possible de désactiver la protection Instantanée du déclencheur Micrologic 5,6,7?
Enfin de désactiver la protection Instantanée, veuillez mettre le Commutateurs de réglage de seuil Instantané Ii dans la position « Off »
Quand la trousse d'essai fftk est mise sous tension,Le logo tournoyant de Schneider reste sur l'écran d'interface plus de 15 secondes.Quelle est la cause?
Veuillez trouver les causes possibles et leur solutions: 1-Le sélecteur de tension est réglé pour 230 Vca mais une tension de 115 Vca est fournie------------->...
Lors de l'exécution d'un essai en mode automatique,la trousse d'essai FFTK signale une défaillance, le disjoncteur ne se déclenche pas et aucun temps de déclenchement n'est affiché.Quelle est a cause?
Veuillez trouver ci-dessous les causes probables et leurs solutions: 1-La trousse d'essai n'a pas détecté le déclenchement du disjoncteur. La trousse...
Résultats 61 - 70 sur 100