Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Video FAQ: Comment régler l’horloge de la centrale de mesure PM5560
Vous trouveriez dans ce vidéo les étapes à suivre pour le réglage de l’horloge de la centrale de mesure PM5560
Quand un essai de temps court est effectué après un essai de temps long en mode automatique pour les MicrologicLa trousse d'essai des fonctions complètes FFTK affiche " ÉCHEC",Quelle est la cause?
Quand un essai de temps court est effectué  immediatement après un essai de temps long en mode automatique pour les  Micrologic,il y a une possibilite...
Lors de l'exécution d'un essai de défaut à la terre en utilisant la trousse d'essai FFTK,le disjoncteur avec déclencheur Micrologic 6.0A, Micrologic 6.0H ou Micrologic 6.0P ne se déclenche pas!
Veuillez trouver ci-dessous les causes probables et leurs solutions: 1-Le niveau de défaut injecté n'est pas suffisamment élevé pour entraîner un...
Lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé, la trousse d'essai FFTK émet deux signaux sonores (bips) de deux tons différents et rien n'est affiché à l'écran d'interface.Quelle est la cause?
La cause peut etre qu'un objet est en contact avec l'écran d'interface lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé. Merci de désactiver l'interrupteur...
Quelle est la référence du bloc de court-circuitage à utiliser avec la référence A9MEM3200 comme recommandé dans la documentation ?
  Pour cette application, merci de proposer les blocs NSYTRV62TTD avec référence NSYTRASJ.  
Est-il possible d'alimenter le relais varmétrique VL6N sous réseau 690Vac,
Pour l’installation du relai avec une tension nominale de réseau supérieure à 480 V L-L, ajoutez un transformateur abaisseur sur l’entrée de mesure...
Video FAQ :Comment régler la date et l'heure du Sepam 40 en utilisant SFT2841?
Vous trouveriez dans ce vidéo les étapes à suivre pour le réglage de la date et l'heure du Sepam 40 en utilisant le logiciel SFT2841
Quelle est la différence entre le raccordement des pôles d'un disjoncteur CC en série et en parallèle du de vue performances?
La mise en série des pôles d’un disjoncteur à courant continu permet de : 1-diviser la tension du réseau par le nombre de pôles 2-disposer de l’intensité...
Comment choisir un disjoncteur convenable pour les applications en courant continu CC?
Le choix du disjoncteur dépend essentiellement des paramètres du réseau suivants, qui permettent de déterminer les caractéristiques correspondantes...
Video FAQ: Quelles sont les étapes à suivre pour la manutention des cellules Flusarc et les conditions du stockage ?
Vous trouveriez dans ce vidéo les étapes pour la manutention des cellules Flusarc et les conditions du stockage 
Résultats 71 - 80 sur 100