Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

L'entrée numérique du module IO ne fonctionne pas.Quelle est la cause et comment résoudre ce problème?
Dans le tableau suivant vous trouveriez les causes probables et les étapes à suivre pour résoudre ce problème:  
La sortie numérique du module IO ne fonctionne pas.Quelle est la cause et comment résoudre ce problème?
Dans le tableau suivant vous trouveriez les causes probables et les étapes à suivre pour résoudre ce problème:
Quels sont les Icc des modules LUB12 et LUB32 de la gamme TeSys U en régime IT ?
En régime IT, il est nécessaire de distinguer les notions de :   pouvoir de coupure sous un pôle, courant de double défaut.   Pouvoir de coupure en...
Comment monter la bobine MX ou MN sur un compact NS100 à 630 ?
La position "push to trip" doit impérativement être sélectionnée afin de monter une bobine MX ou MN dans un compact NS100 à 630. La notice de montage...
Quelle est la fonctionnalité de la prise TV Odace S520453 avec 1 entrée et 1 sortie ?
La prise TV/FM Odace référence S520453  est une prise de repiquage ou de pontage. Cette prise possède : Une entrée coaxiale pour le câble venant de...
Quelle type de protection différentielle faut-il installer avec les variateurs de vitesse ATV ?
  Particularités de la variation de vitesse De part leur principe de fonctionnement, les variateurs de vitesse sont générateurs de courants perturbateurs...
Quelle est la signification des fusibles gL, gG, aM, uR ?
Fusibles gG et gL Les fusibles gG et gL spécifient les fusibles nécessaires pour assurer la protection thermique de récepteur de type distribution...
Quel est le fonctionnement d'un relais temporisé au travail et d'un relais temporisé au repos ?
Relais temporisé au travail (fonction A) la temporisation T démarre au front montant de l'évènement U à temporiser ( 0 à 1 ), étant bien entendu que...
Quelle est la signification des catégories d'emploi AC1 et AC3 pour les contacteurs Tesys ?
Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper. Elles dépendent : de la nature du récepteur...
Quand faut il utiliser un arrêt d'urgence et une coupure d'urgence ?
Schneider ne commercialise plus qu'un seul type de poussoir (arrêt d'urgence), le poussoir ''coupure d'urgence'' n'est plus commercialisé depuis 2013,...
Résultats 91 - 100 sur 100