Francophone Africa

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Une protection pour votre famille

    Lorsque la sécurité est correctement prise en compte, la plupart des accidents domestiques liés à l'électricité peuvent être évités. Vous pouvez préserver vos proches grâce à une protection adaptée.

    Téléchargez la brochure

Où se cachent les dangers ?

Il existe de nombreux endroits dans lesquels un choc électrique peut se produire au domicile. Découvrez leur emplacement et apprenez comment vous pouvez réduire ou même éliminer les risques.
Texte alternatif par défaut

Les DDR : votre protection ultime contre les électrocutions

Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) détectent les courants dangereux et les coupent immédiatement. Ils sont désormais obligatoires conformément à la norme de sécurité électrique IEC 60634 sur tous les circuits alimentant les équipements suivants :
• Prises de courant
• Éclairage
• Tous les appareils présents dans les salles de bain et les zones humides

Identifiez les DDR dans votre tableau électrique, en repérant :
• Un bouton-poussoir blanc
• Un marquage « 30 mA »

Si le tableau électrique de votre domicile comprend des DDR, contrôlez leur fonctionnement en appuyant sur le bouton « Test ». Le DDR doit se déclencher.

Si votre tableau électrique est dénué de DDR, vous devez le moderniser pour renforcer la protection de votre domicile.



Les installations DDR les plus essentielles20021362-RCD-IC-410x230

2 ou 3 DDR installés au sein de votre tableau électrique empêchent toute la maison d'être plongée dans l'obscurité en cas de déclenchement. Utilisez des DDR dédiés pour les circuits situés à l'extérieur, car ils sont davantage susceptibles de se déclencher en cas de mauvais temps.
Pour les équipements critiques tels que les réfrigérateurs et les congélateurs, un dispositif différentiel à courant résiduel spécifique évite tout déclenchement en raison des risques liés à d'autres charges dans la maison.

À votre domicile, quatre points méritent votre attention :

1. Le tableau électrique20021362-Resi9-in-Switchboard-IC-410x230

Le tableau électrique protège votre domicile des incendies d'origine électrique provoqués par des courts-circuits et des surcharges.

Pour votre sécurité, le tableau électrique doit être :
• protégé de l'humidité ;
• fabriqué dans des matériaux de qualité ;s
• extrêmement résistant aux chocs.

Il ne doit comporter aucun orifice plus gros que le doigt ou dont la taille permettrait d'insérer un outil. Il doit également être fermé par un couvercle pour protéger l'ensemble des disjoncteurs. En association avec les DDR, le tableau électrique ainsi construit peut protéger votre famille contre les électrocutions.


2. Les interrupteurs et les prises de courant20021362-LAGNEAU_GM1_HU08-IC-410x230

Utilisez des interrupteurs et des prises de courant de qualité, car ces éléments sont vitaux pour votre sécurité :
• Les prises de courant doivent être équipées d'obturateurs automatiques pour empêcher les enfants d'y introduire leurs doigts ou des objets.
• Toutes les parties en plastique doivent être suffisamment robustes pour résister aux chocs.
• Tous les composants du réseau électrique et de l'éclairage doivent être correctement vissés sur des supports de montage.

Les interrupteurs et les prises de courant de votre domicile doivent tous être protégés par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) de 30 mA.

> Découvrez nos gammes d'interrupteurs et de prises de courant

Remplacez les éléments défectueux :
Remplacez les prises de courant, les luminaires, les rallonges électriques et les appareils qui montrent des signes d'usure (fissures, interrupteurs qui se détachent ou collent, ou encore fils électriques scindés ou écrasés).

Priorisez la sécurité :
Si vous réalisez l'intervention vous-même, équipez-vous de gants de protection, utilisez des outils isolés et coupez le courant au niveau du tableau électrique.


3. Les luminairesDouble-insulation-IC-410x230

Les luminaires protégés par un isolant doivent comporter la mention gravée « Classe II ».

L'éclairage moderne, y compris les câbles nus, doit être alimenté par un roulement de transformateur portant le symbole « très basse tension ».

Les lustres à structure métallique doivent être raccordés à une terre de protection par un fil jaune et vert.

Tous les circuits d'éclairage de votre domicile doivent être protégés par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) de 30 mA.


4. La salle de bainBathroom-safety-graphic-IC-410x230

La salle de bain est la pièce la plus dangereuse du domicile. Pourquoi ? La peau mouillée favorise le passage du courant dans votre corps.

Normes de sécurité
Volume 0 : Aucun élément électrique
Volume 1 : accessible depuis la baignoire ou la douche en levant les bras
• Installations 12 V isolées uniquement (alimentation SELV*)
Volume 2 : portée maximale depuis la baignoire ou la douche
• Prises de courant à transformateur d'isolement (type « rasoir »)
• Luminaires et appareils de chauffage de Classe II

Les interrupteurs et les prises de courant de la salle de bain doivent tous être protégés par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) de 30 mA.

Faire appel à un électricien

  • Texte alternatif par défaut
    Demandez à un électricien compétent de vérifier votre installation électrique, de changer les branchements, de remplacer les éléments défectueux ou usés, et de moderniser votre système de sécurité afin de respecter les normes actuelles.
  • Texte alternatif par défaut
    Si l'installation électrique de votre domicile date de plus de cinq ans, confiez à votre électricien le soin d'effectuer une vérification complète. En tant que professionnel, il connaît parfaitement les réglementations et les meilleures pratiques.
  • Texte alternatif par défaut
    Renseignez-vous auprès de votre électricien sur les DDR de Schneider Electric et profitez d'une protection optimale pour assurer la sécurité électrique au sein de votre domicile.

Sécurité électrique au domicile

70 millions de maisons en Europe sont électriquement dangereuses La vôtre est-elle l'une d'entre elles ? L'électricité nous rend service à tout instant et tous les jours, mais elle peut aussi être dangereuse. Apprenez à sécuriser son usage et vos appareils électriques.
En savoir plus

Vous avez besoin d'aide ?