Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Driving Profitable Safety - Validating Safety Logic the smart way

How a major global energy provider's US-based petroleum refinery put safety first with EcoStruxure Triconex safety systems and realized additional revenue from 1.2 million barrels of oil.
Read the case study
refinery engineer

Présentation

Safety Validator est une application certifiée par TÜV qui vérifie que la logique de l'application exécutée sur votre contrôleur Tricon fonctionne comme prévu, puis documente les résultats automatiquement. Des tests automatisés complètent les méthodes de tests manuels et ne nécessitent aucune programmation spéciale. Les utilisateurs configurent simplement Triconex Safety Validator en fonction de leurs exigences de test particulières. Les tests, les cas de test et les scripts de test sont rapides et faciles à créer. 

Il peuvent être exécutés sur un émulateur logiciel TriStation TS1131 ou sur le contrôleur Triconex. Les résultats de test sont auto-documentés, ce qui rend Safety Validator idéal pour les nouveaux projets ou pour la revalidation du système de sécurité à intervalles réguliers.

Avantages

Triconex Safety Validator constitue la manière la plus facile et la plus rapide de tester et valider la logique de l'application Triconex. Il permet d'économiser du temps et de l'argent en réduisant l'effort nécessaire pour documenter les résultats.  

Applications

Triconex Safety Validator peut être utilisé pour tester toutes les applications Triconex, y compris :

Industries 

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Tricon CX

Tricon CX

Texte alternatif par défaut

Tricon - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Trident - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Tri-GP - système de sécurité actif SIL 2

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !