Système économe en énergie offrant un niveau plus élevé de protection des pompes pour les surpresseurs avec plusieurs pompes,
Surpresseurs multi-variateurs
Système économe en énergie, qui fournit un niveau élevé de protection de pompe.
Solution
Solution puissante pour les surpresseurs à plusieurs pompes, qui requièrent une flexibilité et une évolutivité maximales, ainsi qu'un niveau de fonctionnalité plus élevé.
Notre solution flexible permet de se connecter à différents systèmes, tandis qu'une combinaison de compteurs de puissance, d'entraînements et de fonctions liées aux économies d'énergie optimise le système.
Avantages
> Gestion de plusieurs pompes, à l'aide d'un variateur pour chaque pompe
> Efficacité énergétique sans baisse de performance
> Pression constante dans le système avec les fonctions PID, d'étage de pompe et de déphasage
> Diagnostic avancé pour chaque pompe, pour une maintenance simplifiée
> Protection intégrée du surpresseur et de la pompe, à l'aide de fonctionnalités telles que la protection contre la cavitation
> Fonctionne avec des pompes plus petites (auxiliaires) pour maintenir un débit plus faible