Pour les grands sites, tels que les installations industrielles ou les grands hôpitaux, une coupure de courant peut s'avérer très coûteuse. L'arrêt d'un processus peut avoir des conséquences graves en termes de pertes de production, mais aussi pour la remise en marche du processus. C'est pourquoi l'installation d'un microgrid, qui fournit des charges critiques, même en cas de panne d'électricité, est essentielle.
Certains sites industriels, tels que les mines ou les plateformes de forage, sont parfois situés dans des zones reculées sans accès au réseau principal. Ces sites doivent mettre en place leur propre système de production d'énergie locale : un microgrid en mode îloté qui génère de l'énergie localement. Un tel système de microgrid doit être constamment équilibré en temps réel à travers un contrôle local. Cependant dès que l'infrastructure du réseau est suffisamment développée, il doit être connecté au réseau principal.

-
Produits connectés
-
Contrôle à la périphérie
EcoStruxure Microgrid Operation permet l'intégration d'un système d'énergie distribué et renouvelable afin de favoriser la stabilité et l'efficacité du microgrid dans le cadre d'une suite de solutions de contrôleur de microgrid EcoStruxure cybersécurisées. -
Applications, analyses et services
EcoStruxure Microgrid Advisor est une plateforme logicielle de gestion de l'énergie basée sur le cloud, côté demande, qui aide les utilisateurs à recueillir, prévoir et optimiser automatiquement le fonctionnement des ressources énergétiques distribuées à l'aide d'algorithmes prédictifs.
Produits connectés
Contrôle à la périphérie
EcoStruxure Microgrid Operation permet l'intégration d'un système d'énergie distribué et renouvelable afin de favoriser la stabilité et l'efficacité du microgrid dans le cadre d'une suite de solutions de contrôleur de microgrid EcoStruxure cybersécurisées.
Applications, analyses et services
EcoStruxure Microgrid Advisor est une plateforme logicielle de gestion de l'énergie basée sur le cloud, côté demande, qui aide les utilisateurs à recueillir, prévoir et optimiser automatiquement le fonctionnement des ressources énergétiques distribuées à l'aide d'algorithmes prédictifs.
Relevez vos défis
Success stories des microgrids

Bear Creek Mountain Resort

Fairfield : Développement de microgrids

Blog
Découvrez comment les nouvelles commandes numérisées améliorent les microgrids.

Livre blanc
Comment les prosommateurs tirent parti de quatre technologies pour une énergie plus écologique, fiable et économique.