Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Compatibilidad de los drivers Unitelway y Modbus para Windows Vista y Windows 7 (64 bits)
¿Cual es la compatibilidad de los drivers Unitelway y Modbus utilizando los cables TSXCUSB485 y TSXCUSB232 para Windows Vista y Windows 7 (64 bits)?
Los drivers Unitelway v1.10 ie22 y Modbus v1.9 ie36, que son los que se incluyen en el DVD de Unity v5.0, en la carpeta de Drivers de Comunicaciones, para utilizar los cables TSXCUSB485 y TSXCUSB232, son compatibles con Windows 7 y Windows Vista para 64 bits.
Los drivers Unitelway v1.10 ie22 y Modbus v1.9 ie36, que son los que se incluyen en el DVD de Unity v5.0, en la carpeta de Drivers de Comunicaciones, para utilizar los cables TSXCUSB485 y TSXCUSB232, son compatibles con Windows 7 y Windows Vista para 64 bits.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Explora más