Formato modicon --> formato IEC 61131
- Para marcas (variables bits) y salidas discretas:
- Para entradas discretas:
1x --> 10001 --> %I0
- Para entradas analógicas:
3x --> 30001 --> %IW0
- Para Words:
4x --> 40001 --> %MW0
Guarde que los formatos 0x siempre empiezan en 1 y el formato %M siempre empiezan en 0. Lo mismo pasa con las 4x, 3x y 1x .
Por ejemplo:
Si en el formato 4x siempre empiezan en 1 y em el formato %MW siempre empiezan en 0 entonces:
0x -->00011 equivale a -> %M10
4x ---> 400101 equivale a -> %MW100