{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Puedo recuperar la aplicación de mi pantalla? ¿Puedo hacer un upload del programa?

Si la pantalla en cuestión es del tipo alfanumérica el upload es siempre posible. Pero si la pantalla es del tipo gráfica si se puede con previa configuración.
Nota: El procedimiento para upload de la aplicación varía de acuerdo con el modelo de la pantalla y pude realizarse según algunas situaciones.
Para las pantallas gráficas ver
FA142701 y para las alfanuméricas ver FA165738 .
Nota: Las HMISTO/STU, las XBTGC, las HMIGXO y las pantallas de la serie IPC no permiten  realizar este procedimiento.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más