Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Qué estados permite el vista en cuanto a los objetos que se pueden mostrar en los unifilares?
El ION E en vista permite 3 opciones Status ON, Status OFF y no connection.
A ON se le puede asignar un .bmp al igual que OFF y “no connection”; no connection es un estado en el que indica que la lógica que me esta dando el estado no tiene entradas validas o directamente no tiene nada conectado, es algo así como no disponible, si no se asigna nada a este estado y ocurre una mala programación de los módulos lo que va a suceder es que no visualizara ningún dibujo de los agregados en ON y OFF.
El ION ya viene con algunas librerías disponibles.
A ON se le puede asignar un .bmp al igual que OFF y “no connection”; no connection es un estado en el que indica que la lógica que me esta dando el estado no tiene entradas validas o directamente no tiene nada conectado, es algo así como no disponible, si no se asigna nada a este estado y ocurre una mala programación de los módulos lo que va a suceder es que no visualizara ningún dibujo de los agregados en ON y OFF.
El ION ya viene con algunas librerías disponibles.
¿Te fue de ayuda?