{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta con respecto a la compatibilidad del firmware con la versión del software para hacer el upload o download de la aplicación de un Zelio?

  • En el Caso de la transferencia del programa del PC al módulo lógico (Download): En el caso de la transferencia del programa del PC al módulo lógico, todas las versiones de la herramienta de programación son compatibles con todas las versiones del firmware del módulo lógico.Durante la transferencia de un programa del PC al módulo, el firmware asociado a la versión de la herramienta de programación se transfiere al módulo lógico.
  • Caso de la transferencia del programa del módulo lógico al PC (Upload): En el caso de la transferencia del programa del módulo lógico al PC, la compatibilidad entre la versión de la herramienta de programación y la versión del firmware del módulo lógico es la siguiente:
Versión del firware del módulo Lógico
V2.xx
V3.xx
V4.xx
Versión de la herramienta de programación
V2.4
Compatible
No compatible
No compatible
V3.1
No compatible
Compatible
No compatible
V4.1
No compatible
No compatible
compatible

¿Te fue de ayuda?