{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Apantallamiento de señales analógicas de campo de de entrada/salida en un PLC de la plataforma M340.

Para garantizar la protección frente a perturbaciones electromagnéticas de las señales de campo de de entrada/salida en un PLC de la plataforma M340, el blindaje del cable no está conectado al blindaje del módulo, sino que está conectado directamente a tierra. Esta conexión puede realizarse por otros métodos, pero se incluye una barra de protección en el paquete que facilita la instalación. La barra de protección se ajusta ambos extremos del bastidor y proporciona la conexión entre el cable y el tornillo de puesta a tierra. Dependiendo del bastidor al que se desee acoplar, las referencias de la barra de conexionado son:
- Barra de conexionado BMX XSP 0400 para bastidor BMX XBP 0400
- Barra de conexionado BMX XSP 0600 para bastidor BMX XBP 0600
- Barra de conexionado BMX XSP 0800 para bastidor BMX XBP 0800
- Barra de conexionado BMX XSP 1200 para bastidor BMX XBP 1200

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más