{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué significa que en una pasarela Hart HRM2008 el led de status OK esté parpadeando constantemente?

El led 'OK' del módulo HRM2008 indica el estado de funcionamiento del módulo. El estado de este LED tiene diferente significado si se consulta durante la fase de arranque del módulo o durante su fase de funcionamiento continuo:

Durante la fase de arranque o puesta en tensión:
- Led OK - parpadeo rápido: estado de test interno (dura aprox. 10 segundos).
- Led OK - parpadeo lento: estado de actualización de la conexión (dura aprox. 10 segundos).

Durante la fase de funcionamiento contínuo:
- Led OK - parpadeo rápido: estado de test interno.
- Led OK - parpadeo lento: estado de actualización del firmware
- Led OK - establecido (ON): estado de funcionamiento normal.
- Led OK - parpadeo lento: alimentación no conectada o fallo de hardware.

Para más información, consúltese el manual del dispositivo adjunto al caso.

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más