{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Como realizar un apagado completo de los equipos Galaxy 300

NOTA: Para poder llevar a cabo este procedimiento, la carga que recibe alimentación de las unidades SAI debe estar DESACTIVADA.

1. Compruebe que la carga que recibe alimentación de las unidades SAI esté DESACTIVADA.
2. Pase al funcionamiento en derivación estática desde la pantalla o con el botón INVERSOR DESACT.
3. Coloque el disyuntor de salida (QOP) y el disyuntor de derivación de mantenimiento (QM2) en la posición de APAGADO (abierto) en ambas unidades SAI.
4. Coloque el disyuntor de entrada (QM1) en la posición de APAGADO (abierto).
5. Efectúe uno de los pasos siguientes en función de la configuración:
a. Configuración sin ningún armario de baterías adicional: Coloque el disyuntor de batería (QB) en la posición de APAGADO (abierto).
b. Configuración con un armario de baterías adicional: Asegúrese de que el disyuntor de batería (QB) esté APAGADO (abierto) y, a continuación, coloque el disyuntor de armario de baterías (QFB) en la posición de APAGADO (abierto).

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más