Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Se dispone de un PLC TSX3721. El PLC funciona correctamente (la aplicación se ejecuta con normaildad), pero aparece en el display de I/O las siglas "NOK". ¿Cuál es el significado de dicha indicación?
Para satisfacer la necesidad de guardado de los datos de ajuste en caso de que se produzca un fallo en la pila del procesador o en ausencia de éste, los autómatas TSX 37 permiten volver a copiar, previa programación, de las 1.000 primeras palabras %MW en la memoria FLASH EPROM interna. Esta operación se conoce como guardado/restitución de los datos %MWi en TSX 37. Al terminar el guardado, el bit de rango 2 de la palabra %MW96 señala la confirmación del guardado (que, igualmente, puede verse en los leds frontales del autómata mediante OK o NOK según el caso. Para ver más detalles acerca de la operación de guardado/restitución de los datos y del diagnóstico y los errores asociados, consultar el manual de modos operativos de PL7 (archivo adjunto), página 55.
Documentos adjuntos
¿Te fue de ayuda?