{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cómo convertir archivos (.hil) a Ecodial V4.8.?

Problema:
¿Cómo convertir archivos (.hil) a Ecodial V4.8.?

Linea de Producto:
Ecodial

Ambiente:
Software

Porque:
Convertir archivos (.hil) a Ecodial V4.8.

Resolución:
Solamente los archivos hechos en versiones arriba de la V3.4 pueden ser importados para la versión V4.8.
Los ficheros de la versión 3.3 no es posible importarlos. Se tramita correctamente, pero da un error en el fichero transformado.
En el caso del error detectado es un error Web y no un error My Ecodial.

​Para ello tendrá que:

1. Actualizarse a la versión 4.8. de My Ecodial
2. Los archivos con extensión (.hil) importables son los de la versión 3.4

Adjunto pantallazo para que pueda realizar verificar la conversión de archivos (.hil), desde la versión 3.4 hasta la versión 4.8. de Ecodial

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más