{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Como saber en la NMC el ultimo reemplazo de la bateria

Problema:
Como saber en la NMC el ultimo reemplazo de la bateria

Línea de producto:
Modelos "SURT" de Smart-UPS, 3Kva y más grandes
(Incluye baterías externas "SURT192")

Ambiente:
Hardware

Resolución:


En la NMC, ¿qué fecha se encuentra en el último reemplazo de la batería que se muestra a continuación?

Lo encontrará @ UPS / Configuración / General

ISXC sondea la NMC para obtener este valor y calcula la edad de la batería basándose en esto.


¿Por qué mi UPS emite un solo pitido constante?

Problema:

En casos aislados, los clientes de APC han observado un solo pitido que se emite aleatoriamente de sus productos UPS.

Línea de producto:

Back-UPS y Back-UPS PRO

Ambiente:  ANOMALA Algunos casos  el problema volvió a presentarse.

n / A

Porque:

En la mayoría de estos casos, se determinó que el SAI había sido trasladado momentáneamente al estado de batería (alimentando la carga de las baterías internas) y regresado al estado en línea (energía de la red eléctrica) antes de la notificación de batería (4 pitidos cada 30 segundos) Podría ser completado.

Resolución:

El propósito de la batería es informar al cliente cuando el SAI ha detectado la energía anomoly y ha comenzado a alimentar el equipo conectado de sus baterías internas.

Si un cliente observa que su UPS cambia a estado de batería con frecuencia, puede ser necesario un ajuste a los umbrales de UPS para la transferencia. Los clientes pueden hacer referencia a los pasos para el ajuste del SAI en su manual de usuario.

Nota: En el caso de un cliente, habíamos observado el UPS emitiendo un solo pitido, una vez cada 5 minutos exactamente. Al retirar la batería interna y volver a conectarla, el pitido se detuvo. Tras la prueba, el problema no pudo ser reproducido.

¿Te fue de ayuda?